Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7
器件型号: CC1352P7
您好:
我在为 CC1352P7 使用高功率 2.4GHz 功能(专有协议)时遇到问题。 射频电源仍然存在于引脚 2_4_GHz_RF_P/N 上、而不存在于引脚 TX_20dBm P/N 上。您能给我什么说明吗?
谢谢、
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
高 RGW、
感谢您的快速响应。 建议基于 BLE、我使用的是 2.4GHz 专有协议。 “Code Export“提供以下建议:
“要启用+14dBm 的输出功率、必须将 TI 在 cc13xxware 中分发的 ccfg.c 中的 CCFG_FORCE_VDDR_HH 定义设置为 1。 如果 CCFG_FORCE_VDDR_HH 设置为 0、则可能的最大输出功率为+12.5dBm。“ 为了获得最大功率、CCFG_FORCE_VDDR_HH 的正确值是多少?
Alex