This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:针对专有 2.4GHz 协议的高功率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1619635/cc1352p7-high-power-for-proprietary-2-4-ghz-protocol

器件型号: CC1352P7

您好:

我在为 CC1352P7 使用高功率 2.4GHz 功能(专有协议)时遇到问题。 射频电源仍然存在于引脚 2_4_GHz_RF_P/N 上、而不存在于引脚 TX_20dBm P/N 上。您能给我什么说明吗?

谢谢、

Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在选择时、您是否遵循 SmartRF Studio 的代码导出建议 CC1352P7 和目标板如所示 LP_CC1352P7-2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 RGW、

    感谢您的快速响应。 建议基于 BLE、我使用的是 2.4GHz 专有协议。 “Code Export“提供以下建议:

    “要启用+14dBm 的输出功率、必须将 TI 在 cc13xxware 中分发的 ccfg.c 中的 CCFG_FORCE_VDDR_HH 定义设置为 1。 如果 CCFG_FORCE_VDDR_HH 设置为 0、则可能的最大输出功率为+12.5dBm。“  为了获得最大功率、CCFG_FORCE_VDDR_HH 的正确值是多少?

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    pOverridesTx20 中的覆盖项和 20dBm 运行设置应对所有以 20dBm 运行的 PHY 有效

    当输出功率设置为 20dBm 时;PA 部分由 VDDS 供电、而不是 VDDR 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、RGW!