This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:CC1352R 电感器选择

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1624664/cc1352r-cc1352r-inductor-selection

器件型号: CC1352R

您好、  

我们正在使用 CC1352R 进行设计、并使用内部直流/直流转换器。  

在 DCDC_SW 和 VDDR_RF 之间需要一个电感器。 电感的电气要求是什么?

我知道技术文档参考了采用 MLZ2012N6R8LT000的参考设计、但由于空间限制、我们只能使用较小的参考设计。 此外、如果出现第二个电感源问题、需要对电感进行细菌性要求。  

在技术参考手册中、可以得出有关某些参数的结论。
在表 11-4 中:

  • 电感器电流:46mA 至 87mA?  
  • “假设使用 10µH 外部电感器!“ --> 6、8µH 还是 10µH?

或在表 7-10 中

  • 直流/直流时钟源 48MHz -->直流/直流转换器在哪个开关频率下运行?  

此致  
Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 CC13xx、电感应为 6.8 μ H。  

    较大的尺寸具有较低直流电阻的优势:

    0805 MLZ2012N6R8LT000 具有 0.25 Ω 直流电阻

    0603 MLZ1608M6R8WT000 具有 0.74 Ω 直流电阻

    使用 0402 等较小尺寸时、电阻将为几欧姆。 直流电阻每增加 1 欧姆、所有模式的电流消耗都会增加约 1%。

      如果 0805 过大、建议使用 0603 MLZ1608M6R8WT000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 RGW、  

    当然、直流电阻这一事实是有意义的。
    到目前为止,我们还更喜欢 MLZ1608M6R8WT000。

    对于更好的第二个源选择:

    • 对电感还有其他要求吗?  
    • 最大 电感器电流?  
    • 直流/直流稳压器在哪个开关频率下运行?

    此致
    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    -饱和电流应大于 80mA

    -电流额定值应 大于 300mA  

    -组件值容差:+/- 20 %

    -直流电阻< 0.8 欧姆