Other Parts Discussed in Thread: CC1352R
器件型号: CC1352R
您好、
我们正在使用 CC1352R 进行设计、并使用内部直流/直流转换器。
在 DCDC_SW 和 VDDR_RF 之间需要一个电感器。 电感的电气要求是什么?
我知道技术文档参考了采用 MLZ2012N6R8LT000的参考设计、但由于空间限制、我们只能使用较小的参考设计。 此外、如果出现第二个电感源问题、需要对电感进行细菌性要求。
在技术参考手册中、可以得出有关某些参数的结论。
在表 11-4 中:
- 电感器电流:46mA 至 87mA?
- “假设使用 10µH 外部电感器!“ --> 6、8µH 还是 10µH?
或在表 7-10 中
- 直流/直流时钟源 48MHz -->直流/直流转换器在哪个开关频率下运行?
此致
Fabian