请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CC1352P
您好、
在 VDDR 滤波器中、我放置了不正确的封装、仅为电感器提供了 0402 空间

PCB 已经完成、因此我需要知道 L2 电感器上哪些值有效、我发现这个 PLEC69BCA100M-1PT00 是 10uH、但我担心它的直流电阻(1.2 Ω)
请告诉我哪些值对 L2 和 C11 有效。
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: CC1352P
您好、
在 VDDR 滤波器中、我放置了不正确的封装、仅为电感器提供了 0402 空间

PCB 已经完成、因此我需要知道 L2 电感器上哪些值有效、我发现这个 PLEC69BCA100M-1PT00 是 10uH、但我担心它的直流电阻(1.2 Ω)
请告诉我哪些值对 L2 和 C11 有效。
提前感谢
0402 中没有很多 6.8 μ H 电感器。 您可以使用这一款、但它比标准 0402 封装尺寸更宽: https://www.coilcraft.com/getmedia/039d6c66-298e-4268-95f1-1864845b4554/pfl1008.pdf
如果 TDK 可以在 0402 中实现 10uH PLEC69BCA100M-1PT00;那么以相同尺寸发布 6.8uH 会更容易。 如果本系列中有 6.8 μ H、向他们发送请求可能是值得的。
否则、如果需要投入生产、我建议至少更新布局、以便使用 0603 尺寸。