This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:选择 VDDR L-C 滤波器的值

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1629058/cc1352p-selecting-values-for-vddr-l-c-filter

器件型号: CC1352P

您好、

在 VDDR 滤波器中、我放置了不正确的封装、仅为电感器提供了 0402 空间


image.png

 

PCB 已经完成、因此我需要知道 L2 电感器上哪些值有效、我发现这个 PLEC69BCA100M-1PT00 是 10uH、但我担心它的直流电阻(1.2 Ω)

请告诉我哪些值对 L2 和 C11 有效。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    C11 和 L2 的值是固定的、我们不建议更改它们。  

    较低的电感值应具有较低的直流电阻(对于相同的封装尺寸)、因此建议 L2 保持 6.8 μ H。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0402 中没有很多 6.8 μ H 电感器。 您可以使用这一款、但它比标准 0402 封装尺寸更宽: https://www.coilcraft.com/getmedia/039d6c66-298e-4268-95f1-1864845b4554/pfl1008.pdf

    如果 TDK 可以在 0402 中实现 10uH PLEC69BCA100M-1PT00;那么以相同尺寸发布 6.8uH 会更容易。 如果本系列中有 6.8 μ H、向他们发送请求可能是值得的。   

    否则、如果需要投入生产、我建议至少更新布局、以便使用 0603 尺寸。