This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:CTE WSN 示例中的 DMM AOA

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1624109/cc1352r-cte-aoa-in-dmm-wsn-example

器件型号: CC1352R
主题中讨论的其他器件: SysConfig

我们为 CC1352R1 使用 DMM WSN 节点示例、并正常运行。 我们现在正在尝试向此 WSN 节点添加周期性 AoA 功能。 最初、我们将 RTLS 响应者代码集成到 DMM WSN Simple Peripheral 项目中、但之后、设备没有 tt 传输 BLE 数据包。 您能否指导我们如何向 DMM WSN 节点示例正确添加周期性 AoA 支持?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不建议在找方向时使用 AoA。 我们从较新的 SDK 中弃用了该程序。 我们在 SIMPleLink Academy 实验室中对此做了一些介绍:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AQ0TYkLXd7cPWtNUtMqjSw__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST&placeholder=true 

    我所能提供的支持是非常有限的。 如果您还没有看到、我将链接 DMM 集成 SLA、告诉您如何将 DMM + BLE 添加到现有 Prop RF 项目:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__ARZhVMPYIrZgM4pG6kDf4w__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST&placeholder=true

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marie H 

    是否可以添加 无连接周期性 AoA 功能与类似 RTLS 响应者 在中 简单外设示例 工程 CC1352
    如果是、您能否提供配置它所需的步骤?

    我需要 CC1352 以进行传输 无连接周期性 CTE AoA 数据包 同时还支持 通用属性配置文件 。 这将允许我配置 BLE 速率和周期性 CTE 参数 使用移动应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    RTLS 响应器项目已经是 BLE 外设。 我认为将 GATT 服务添加到 RTLS 响应器项目会更容易。

    同样、我不建议您使用这个解决方案。 我的定位建议是查看 CC2755 上的 BLE 信道探测。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Marie H 、 我已将 GATT 服务集成到 RTLS 响应器中、现在工作正常。

    UHF 914 MHz 在 RTLS 响应器代码中不工作。 我按照以下步骤操作

    1) 导入 CC26X2R1_LAUNCHXL 的 RTLS 响应者示例。
    2) 将 RTLS 响应者代码从 CC26X2R1_LAUNCHXL 移植到 CC1352R1_LAUNCHXL。
    3) 在 Sysconfig→Custom 中配置射频设置(请参阅随附的图像)。


    4) 尝试发送射频数据(参见附图)。

    5) 设备在 RF 传输过程中卡住—您能帮助解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如我链接的帖子中所述、我们不再为 RTLS 提供支持。

    我不知道从 CC2652 迁移到 CC1352R 本身会产生问题。 我要检查此 RF 传输的状态字段和(已完成?) FS 命令。

    谢谢、

    Marie