Other Parts Discussed in Thread: CC1352R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CC1352R
您好、
CC1352R 通过 Thread 在多大程度上支持 Matter? 在其产品页面上、它在“协议“下列为“ Matter 兼容“、但该器件从未在 TI 精选的 Matter over Thread 支持器件列表中列出。
如果支持基于 Thread 的 Matter 协议、Matter 协议是在 CC 器件还是主机 MCU 上运行。 它会支持吗
超小型 Thread 设备
Full Thread 设备
Thread 和 Matter +蓝牙配置