This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:CC1352R 是否通过 Thread 支持 Matter?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1628580/cc1352r-does-cc1352r-support-matter-over-thread

器件型号: CC1352R

您好、

CC1352R 通过 Thread 在多大程度上支持 Matter? 在其产品页面上、它在“协议“下列为“ Matter 兼容“、但该器件从未在 TI 精选的 Matter over Thread 支持器件列表中列出。

如果支持基于 Thread 的 Matter 协议、Matter 协议是在 CC 器件还是主机 MCU 上运行。 它会支持吗
超小型 Thread 设备
Full Thread 设备
Thread 和 Matter +蓝牙配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、即使 CC1352 从 PHY 的角度支持 Matter、我们也无法为 CC13xx 器件提供此(无堆栈)的软件支持。

    此处列出了支持的器件:

    Matter |德州仪器 TI.com

    BR

    Siri