This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:未获得 8.4Kbaud 速率下的射频数据包

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1629346/launchxl-cc1310-not-getting-rf-packet-on-8-4-kbaud-rate

器件型号: LAUNCHXL-CC1310

image.png

 

我无法在第二个 LaunchPad 上以 8.4kbaud 读取射频数据包。 此设置在 4.8kbaud 和其他波特率设置下可以正常运行。

我能够以 8.4kbaud 接收从传感器发送的数据。 但是、将由 SmartRFStudio 生成的相同.c.h文件导入 RFPacketRx 示例后、在 8.4kbaud 下不会收到任何数据。

在 4.8kbaud 下、RFPacketRx 示例按预期工作、我能够从另一个 LaunchPad 接收数据包。 但在 8.4kbaud 下、我无法从 LaunchPad 或传感器接收数据包。

请帮助确定可能缺少或配置错误的 8.4 kbaud 设置。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的传感器数据发出 CRC 错误、是否会因此而被忽略?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    在 Tx 中、您将同步字设置为 0x65A9、 而 在 Rx 中、同步字设置为 0x930B51DE。 您是否可以在两个器件上尝试相同的同步字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    您是否选择了 4.8kbps OOK PHY、如果不选择、您选择的是哪个 PHY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 4.8Kbps OOK PHY(10dBm Tx 功率)、在 4.8kb 下工作、但在 8.4Kbaud 率下不工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否与该主题相关? e2e.ti.com/.../6254789

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    在 Tx 设备上、打开覆盖编辑器并将 2 个覆盖修改为图像中显示的值。

    HW_REG_OVERRIDE (

    在修改覆盖之前、请确保您在 Packet Tx 选项卡中、因为如果您更改选项卡、覆盖将被重置。

    在 Rx 侧、将 RX 滤波器 BW 增加到 78kHz。

    进行这些修改后、我能够使用您的同步字 (0x65A9) 以 8.4kbps OOK 传输 Tx 信号