This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352P

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1629664/cc1352p-cc1352p

器件型号: CC1352P

尊敬的 Sirs:

我练习使用 CC1352P4 以 2Mbps 的速率传输数据、并使用 GPIO 来传输数据。

并将示例代码“host_test"和“和“simple_peripheral"用作“用作主机和设备。

是否可以使用这两个示例“host_test"和“和“simple_peripheral"以“以 2Mbps 的传输数据?

 

 

 

谢谢

Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    这些示例都支持 2M PHY、并且应支持高达 2MBaud 的 UART、因此在任何一种情况下、它都应该适用于数据传输。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    有关  2Mbps 数据的更多说明、数据是连续信号、如 NRZ 信号。

    它是否仍然可以使用 UART 传输数据?

    谢谢

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    您能解释一下 NRZ 信号的含义吗?

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jan、

    数据是连续的米勒编码信号。

    波形如下所示、数据是连续的。

    谢谢

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    您能帮助回答前面的问题吗?

    谢谢

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    应该可以实现这样的结果。 您需要实施可能使用 GPIO 中断和硬件计时器中断的位时间检查、但这应该是可行的。

    此致、S

    1 月