This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200EMK-868-930:CC1200 PacketTx 在从随机模式切换到十六进制模式后卡住

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1626319/cc1200emk-868-930-cc1200-packettx-get-stuck-after-switch-from-random-to-hex-mode

部件号: CC1200EMK-868-930
主题: CC1200CC2511 中讨论的其他器件

您好的团队、

我的客户正在测试 CC1200。 下面列出了详细信息。

硬件:两套 TrxEB + CC1200EM-868-930 版本:1.1.1

SW:SmartRF Studio 7

测试步骤:

1.将“TrxEB + CC1200EMK“连接到笔记本电脑。 打开 SmartRF Studio 7。 将典型设置选择为“Symbol rat 50kbps、2-GFSK、符合 IEEE802.15.4g 标准、双同步字 ARIB 标准 (920MHz)“
2.对于第一组“TrxEB + CC1200EMK“、选择 Packet RX 和 clikc“Start"</s>“
3.对于第二组“TrxEB + CC1200EMK“、请选择 Packet TX 和 clikc“开始“。 TX 端可以发送数据包、Rx 端可以正确接收数据包。
4.对于第 2 组,从随机模式更改为十六进制模式,然后开始测试。 但是、Tx 侧 CC1200 会卡住。 CC1200 无法发送数据包。 客户表示重新启动电源、仍然不能工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件信息:SmartRF TrxEB 板(修订版 1.7.0.5、SN:0x2A3C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到的另一个问题是我的 SmartRF TrxEB 开发板现在已“崩溃“、无法使用。

    尽管我按照用户手册第 11.1 节(强制启动恢复模式)中所述的步骤尝试恢复、但仍然无法恢复电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    你能解释一下你是什么意思与“砖“? 您实际观察到了什么?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF 连接失败。 我们已经尝试了第 11.1 节中的恢复过程、但闪存编程器中仍然没有显示该电路板。 似乎设备对计算机完全无响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 随机模式更改为十六进制模式、无法以任何方式使器件砖化。 这是一个设置、根本不会对对讲机执行任何操作、它只是 Studio 应用程序如何显示数据的一个选择。

    如果您无法再连接到您的设备、而 Studio 或闪存编程器中均未显示该设备、则可能是由于 ESD 等原因导致电路板损坏

    当您执行强制引导恢复模式时、您是否确定您的开关 处于正确的位置? 在哪里可以验证 USB LED 是否开始以 1s 的间隔闪烁?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您无法再连接到您的设备、而 Studio 或闪存编程器中均未显示该设备、则可能是由于 ESD 等原因导致电路板损坏

    >>我们注意到、短接 MCU 复位接头会触发面板启动。 希望这一观察有助于解决问题。

    当您执行强制引导恢复模式时、您是否确定您的开关 处于正确的位置? 在哪里可以验证 USB LED 是否开始以 1s 的间隔闪烁?

    >>我们将两个引脚短接、如橙色方框图所示。 但 LED 不闪烁。   



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    触发面板启动“是什么意思? 哪个面板?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LCD 显示屏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在执行此操作时、两个开关的位置都应“向上“。

    LCS 由板上的 MSP430 控制、与 Studio 通信的 EB 固件在 CC2511 上运行。

    如果“强制启动恢复模式“不起作用、您可以尝试使用CC 调试器的用户指南 (SmartRF 收发器评估板用户指南(修订版 A)) 中“电路板安装“一节的步骤。

    如果这也没有帮助,我恐怕你的板似乎是坏的。

    BR

    Siri