Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC2511
部件号: CC1200EMK-868-930
主题: CC1200、 CC2511 中讨论的其他器件
您好的团队、
我的客户正在测试 CC1200。 下面列出了详细信息。
硬件:两套 TrxEB + CC1200EM-868-930 版本:1.1.1
SW:SmartRF Studio 7
测试步骤:
1.将“TrxEB + CC1200EMK“连接到笔记本电脑。 打开 SmartRF Studio 7。 将典型设置选择为“Symbol rat 50kbps、2-GFSK、符合 IEEE802.15.4g 标准、双同步字 ARIB 标准 (920MHz)“
2.对于第一组“TrxEB + CC1200EMK“、选择 Packet RX 和 clikc“Start"</s>“
3.对于第二组“TrxEB + CC1200EMK“、请选择 Packet TX 和 clikc“开始“。 TX 端可以发送数据包、Rx 端可以正确接收数据包。
4.对于第 2 组,从随机模式更改为十六进制模式,然后开始测试。 但是、Tx 侧 CC1200 会卡住。 CC1200 无法发送数据包。 客户表示重新启动电源、仍然不能工作。