This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:如何在 TI 应用手册中解读 ACP(相邻通道功率)测试结果?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1631655/cc1200-how-to-interpret-the-acp-adjacent-channel-power-test-result-in-ti-application-note

部件号: CC1200

尊敬的 TI 专家:

 根据文档“AN126 — 在 ARIB STD T108 下使用 CC1200“、我是否可以理解如何解读以下两种“@100kbps 数据打开“ 通道 24 “和“@100kbps dBm 数据开启 CH24、 通道 25 “(位于 ACP(相邻信道功率)掩码结果中)?

 这是否意味着必须在一个器件或 2 个使用不同通道的器件中的 2 个简单 TX/RX 器件下进行测试?  

  image.png

Br、Jesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    根据第 2.3 节、这些是在一个器件上执行的测试。

    我的理解是、通道边缘要求意味着必须同时使用 2 个单元通道、以满足 100kbps PHY 的通道边缘功率要求(在第 3.2 节中定义)。  

    此致、

    Zack