This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:Global LDO 模式下的电流

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1630348/cc1312r-current-in-the-gloval-ldo-mode

器件型号: CC1312R

我检查了在 Gloval LDO 中配置的 CC1312R 待机电流波形。  

电流会定期变化。 周期约为 720ms。  

  0uA (standy)-> 25mA(?)  40usec -> 8mA 100usec ->重置为待机  

25mA 和 8mA 的时间长度不是那么长、但其值可能很大。   

是否正常运行?

 

VDDS 波是平坦的、但 VDDR 波会发生 100mV 的波动。  

GLOBAL LDO 不会进行充电、对吧?