This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120EMK-420-470:DMR Rx RSSI 可靠检测和解调

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120EMK-420-470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1632204/cc1120emk-420-470-dmr-rx-rssi-reliable-detection-and-demodulation

部件号: CC1120EMK-420-470

尊敬的先生或女士:

 我们希望使用 CC1120EMK-420-470 来验证 DMR RSSI 可靠检测(强制要求)和解调(可选要求)。  我们只需要使用 Rx 链进行扫描。

根据 ETSI TS 102 361-1、DMR TDMA 帧在 30ms 帧的中间有同步字、没有前导码。 在第 10.2.2.2 章(物理层)中、RRC 滤波器是为 4FSK 设计的。  似乎这些设置在 SmartRFStudio 中可能没有相应的选项、因此我们希望再次向您确认是否至少检测 30ms 数据包 RSSI 有更好的设置。

我们知道 DMR 的同步字内容、长度为 48 位。 调制为 4FSK、标称通道宽度为 12.5kHz、数据速率为 9.6kbps。 偏差如下所示、我们是否可以在 RF SmartStudio 的设置中使用 1.944kHz? image.png

 我们要求在射频传导测试模式下、在室温下进行该 TDMA 帧检测时的 RSSI(在无干扰的情况下,变化小于正/负 1dB)。 如果有人能说明这一点、我们将不胜感激。  

此致、

Yuanchen

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    RSSI 精度随输入电平、电压电源和温度而变化。 以下数据是对 6 个样本测量的平均数据。 数据是输入信号的绝对误差(以 dB 为单位)。 左侧的数字是以 dBm 为单位的输入信号强度。  

    对于室温 (25°C)、可满足 RSSI 精度要求。

    –40、2.

    –40、3.

    –40、3.6

    25、2.

    25、3.

    25、3.6

    85, 2.

    85, 3.

    85、3.6

    –110

    –1.0

    –1.3.

    –1.3.

    0.0

    0.0

    –0.2

    1.2.

    1.0

    1.2.

    –100

    –0.8

    –0.8

    –1.0

    0.3

    0.2

    0.2

    2.2.

    1.8

    1.8

    –90

    –0.7

    –0.7

    –0.8

    0.7

    0.5

    0.3

    2.7

    2.5

    2.3.

    –80

    –0.3

    –0.5

    –0.7

    0.8

    0.8

    0.7

    2.5

    2.2.

    2.0

    –70

    –0.7

    –0.7

    –0.8

    0.5

    0.3

    0.2

    1.5

    1.2.

    1.0

    –60

    –0.8

    –1.0

    –0.8

    –0.3

    –0.3

    –0.2

    1.0

    1.0

    0.8

    –50

    –0.5

    –0.5

    –0.5

    0.2

    0.2

    0.2

    1.3.

    1.0

    1.0

    –40°C

    –0.5

    –0.7

    –0.7

    0.5

    0.3

    0.2

    1.0

    1.0

    0.8

    –30

    –0.3

    –0.5

    –0.5

    0.0

    –0.2

    –0.2

    1.3.

    1.0

    0.8

    –20

    –0.5

    –0.5

    –0.5

    0.3

    –0.2

    –0.2

    1.2.

    1.0

    1.0

    –10

    –1.0

    –1.0

    –1.0

    –0.3

    –0.5

    –0.7

    1.0

    0.8

    0.7

    关于您的数据包格式配置、需要一位同事来回答。 请期待下周初的回答。 因复活节假期延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RGW。 非常感谢您的及时回复和提供的数据。  我们可以看到 RSSI 的高精度、单位为 0.1dB。 实际上、我们还担心短期变化、您会说 在 15 秒内、 电流测量值的振动非常 小、并且没有真正的变化、或者  您在上述测试数据的情况下估计的最大相对变化是多少?  

    再次感谢。

    Yuanchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个关于同步捕获和解调的问题、如果 我们能够以某种方式手动设置正确的 AGC 增益、这是否意味着我们有机会在没有前导码(并且仅使用 SYNC)的情况下进行解调? 如果是这样、但某种程度上解调仍然失败、您是否建议使用任何调试方法?  

    期待您在复活节假期后的回答。 非常感谢您的指导。

    Ragards、

    Yuanchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuanchen:

    遗憾的是、无法手动调整 AGC。 无线电接收数据包需要前导码。  

    谢谢、

    Marie H