Other Parts Discussed in Thread: CC1120EMK-420-470
部件号: CC1120EMK-420-470
尊敬的先生或女士:
我们希望使用 CC1120EMK-420-470 来验证 DMR RSSI 可靠检测(强制要求)和解调(可选要求)。 我们只需要使用 Rx 链进行扫描。
根据 ETSI TS 102 361-1、DMR TDMA 帧在 30ms 帧的中间有同步字、没有前导码。 在第 10.2.2.2 章(物理层)中、RRC 滤波器是为 4FSK 设计的。 似乎这些设置在 SmartRFStudio 中可能没有相应的选项、因此我们希望再次向您确认是否至少检测 30ms 数据包 RSSI 有更好的设置。
我们知道 DMR 的同步字内容、长度为 48 位。 调制为 4FSK、标称通道宽度为 12.5kHz、数据速率为 9.6kbps。 偏差如下所示、我们是否可以在 RF SmartStudio 的设置中使用 1.944kHz? 
我们要求在射频传导测试模式下、在室温下进行该 TDMA 帧检测时的 RSSI(在无干扰的情况下,变化小于正/负 1dB)。 如果有人能说明这一点、我们将不胜感激。
此致、
Yuanchen