This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:使用自定义覆盖 (&AM) 时 CC1311P3 高于 430MHz 的频率误差;自定义配置

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1632790/cc1311p3-cc1311p3-frequency-error-above-430-mhz-with-custom-overrides-custom-configuration

器件型号: CC1311P3

我们在专有射频模式下使用 CC1311P3 器件、并在高于 430MHz 的条件下运行时观察到频率错误。 我们使用具有覆盖功能的自定义 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA 配置、专门针对高于 430MHz 的操作。 关键参数:  

//以上 430
RFC_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA_t RF_cmdPropRadioDivSetup_CST_ABOVE_430 =

 .commandNo = 0x3807、
 .status = 0x0000、
 .pNextOp = 0、
 .StartTime = 0x00000000、
 .startTrigger.triggerType = 0x0、
 .startTrigger.bEnaCmd = 0x0、
 .startTrigger.triggerNo = 0x0、
 .startTrigger.pastTrig = 0x0、
 .condition.rule = 0x1、
 .condition.nSkip = 0x0、
 .modulation.modType = 0x0、
 .modulation.deviation = 0xC、
 .modulation.deviationStepSz = 0x0、
 .symbolRate.prescale = 0xF、
 .symbolRate.rateWord = 0x3127、
 .symbolRate.decimMode = 0x0、
 .rxBw = 0x4C、
 前导码 Conf.nPreamBytes = 0x4、
 前导码 Conf.前导 码模式= 0x0、
 .formatConf.nSwBits = 0x20、
 .formatConf.bBitReversal = 0x1、
 .formatConf.bMsbFirst = 0x0、
 .formatConf.fecMode = 0x0、
 .formatConf.whitenMode = 0x0、
 .config.frontEndMode = 0x0、
 config.biasMode = 0x1、
 .config.analogCfgMode = 0x0、
 config.bNoFsPowerUp = 0x0、
 .config.bSynthNarrowBand = 0x0、//将窄带设置为 0 指定高于 430MHz 的工作频率范围
 .txPower = 0x0EC2、
 .pRegOverride = pOverrides_CST_ABOVE_430、
 .centerFreq = 0x01D5、
 .intFreq = 0x8000、
 .loDivider = 0x0A、
 .pRegOverrideTxStd = 0、
 .pRegOverrideTx20 = 0
};

//覆盖 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA
uint32_t pOverrides_CST_ABOVE_430[]=

  // override_tc112.json
  // Tx:配置 PA 斜坡时间、PACTL2.RC = 0x1(在 ADI0 中、设置 PACTL2[4:3]= 0x1)
  ADI_2HALFREG_OVERRIDE (0、16、0x8、0x8、17、0x1)、
  // Rx:将 AGC 基准电平设置为 0x1C(默认值:0x2E)
  HW_REG_OVERRIDE (0x609C、0x001C)、
  // Rx:设置 RSSI 偏移以将报告的 RSSI 调整–7dB(默认值:–2)、针对外部偏置和差分配置进行修整
  (uint32_t) 0x000788A3、
  // Rx:将抗混叠滤波器带宽设置为 0xD(在 ADI0 中、设置 IFAMPCTL3[7:4]=0xD)
  ADI_HALFREG_OVERRIDE (0、61、0xF、0xD)、
  // Tx:配置 PA 斜升、设置关闭前的等待时间 (0x1A 个周期 16/24us = 17.3us)。
  HW_REG_OVERRIDE (0x6028、0x001A)、
  // override_prop_common_sub1g.json
  // TX:将 FSCA 分频器偏置设置为 1
  (uint32_t) 0x4001405D、
  // TX:将 FSCA 分频器偏置设置为 1
  (uint32_t) 0x08141131、
  // override_prop_common.json
  // Tx:设置直流/直流转换器设置 ipeak = 7、Diter =关闭
  (uint32_t) 0x00F788D3、

  //(uint32_t) 0x00000043、

  //HW_REG_OVERRIDE (0x1110、0x00000000 | RFC_DBELL_SYSGPOCTL_GPOCTL1_CPEGPO1)、
  /*射频温度补偿*/
  HPOSC_OVERRIDE (0)、
  (uint32_t) 0xFFFFFFFF
};

在高于 430MHz 的条件下运行时、我们会看到与预期载波频率相比存在一致的频率偏移/误差。 在较高的频率 (800Hz 至 1kHz) 下、偏差似乎会增加image.png 1

您能告诉我们、在高于 430MHz 频率时频率误差较高的原因可能是什么?  

近似估计误差  

406.125 ~ 300Hz(注意:对于以下 430、我们使用了窄带设置以及 LO 和分频器配置更改)  
435.5MHz ~800Hz
469.975 ~1.005KHz  


//以下 430 CFG 的参考

//覆盖 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA
uint32_t pOverrides_CST_belower_430[]=

  // override_tc596.xml
  //以下两个覆盖从循环系数覆盖开始
  (uint32_t) 0x40024029、
  //启用 IIR 滤波器、滤波器 BW 设置= 1
  (uint32_t) 0x38000000、
  //设置 IIR 时钟分频器 64/2
  (uint32_t) 0x01608402、
  //锁定到 200kHz 后设置环路带宽 (K2 )
  (uint32_t) 0x04150583、
  //锁定到 200kHz 后设置环路带宽 (K2 )
  (uint32_t) 0x000405A3、
  //锁定到 200kHz 后设置环路带宽 (K3、LSB)
  (uint32_t) 0xCB2F0603、
  //锁定到 200kHz 后设置环路带宽 (K3、MSB)
  (uint32_t) 0x00040623、
  //将 Fref 设置为 8MHz
  (uint32_t) 0x000684A3、
  // Tx:配置 PA 斜坡时间、PACTL2.RC = 0x3(在 ADI0 中、设置 PACTL2[4:3]= 0x3)
  ADI_2HALFREG_OVERRIDE (0、16、0x8、0x8、17、0x1)、
  // Rx:将 AGC 基准电平设置为 0x17(默认值:0x2E)
  HW_REG_OVERRIDE (0x609C、0x0017)、
  // Rx:设置 RSSI 偏移以将报告的 RSSI 调整 0dB(默认值:–2)、针对外部偏置和差分配置进行修整
  (uint32_t) 0x000088A3、
  // Rx:将抗混叠滤波器带宽设置为 0xF(在 ADI0 中、将 IFAMPCTL3[7:4]=0xD)
  ADI_HALFREG_OVERRIDE (0、61、0xF、0xF)、
  // override_prop_common.xml
  // Tx:设置直流/直流转换器设置 ipeak = 7、Diter =关闭
  (uint32_t) 0x00F788D3、
  // override_prop_common_sub1g.xml
  // TX:将 FSCA 分频器偏置设置为 1
  (uint32_t) 0x4001405D、
  // TX:将 FSCA 分频器偏置设置为 1
  (uint32_t) 0x08141131、
  // override_phy_tx_pa_ramp_genfsk_std.xml
  // Tx:配置 PA 斜升、设置关闭前的等待时间 (0x1A 个周期 16/24us = 17.3us)。
  HW_REG_OVERRIDE (0x6028、0x001A)、
  //在 RX 中将 TXRX 引脚设置为 0、在 IDLE /TX 中将其设置为高阻抗。
  HW_REG_OVERRIDE (0x60A8、0x0401)、

  //(uint32_t) 0x00000043、

  //HW_REG_OVERRIDE (0x1110、0x00000000 | RFC_DBELL_SYSGPOCTL_GPOCTL1_CPEGPO1)、

  /*射频温度补偿*/
  HPOSC_OVERRIDE (0)、
  (uint32_t) 0xFFFFFFFF
};

// CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA
//所有频段的专有模式无线电设置命令
RFC_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA_t RF_cmdPropRadioDivSetup_CST_belower_430 =

  .commandNo = 0x3807、
  .status = 0x0000、
  .pNextOp = 0、//插入适用指针:(UINT8_t*)&xxx
  .StartTime = 0x00000000、
  .startTrigger.triggerType = 0x0、
  .startTrigger.bEnaCmd = 0x0、
  .startTrigger.triggerNo = 0x0、
  .startTrigger.pastTrig = 0x0、
  .condition.rule = 0x1、
  .condition.nSkip = 0x0、
  .modulation.modType = 0x1、
  .modulation.deviation = 0xC0、//0x140、//0x80、//0x8、//0x90、
  .modulation.deviationStepSz = 0x2、
  .symbolRate.prescale = 0xFC、
  .symbolRate.rateWord = 0x339C1、
  .symbolRate.decimMode = 0x0、
  .rxBw = 0x4C、
  前导码 Conf.nPreamBytes = 0x4、//0x4、//0x0、//0x4、
  前导码 Conf.前导 码模式= 0x0、
  .formatConf.nSwBits = 0x20、
  .formatConf.bBitReversal = 0x1、
  .formatConf.bMsbFirst = 0x0、
  .formatConf.fecMode = 0x0、
  .formatConf.whitenMode = 0x0、
  .config.frontEndMode = 0x0、
  config.biasMode = 0x1、
  .config.analogCfgMode = 0x0、
  config.bNoFsPowerUp = 0x0、
  .config.bSynthNarrowBand = 0x1、//设置窄带会指定工作频率范围 359MHz 至 430MHz
  .txPower = 0x20C9、//0x003F、//0x38D2、
  .pRegOverride = pOverrides_CST_BEVED_430
  .centerFreq = 0x01A8、//0x0197、//0x01A9、//0x01B3、
  .intFreq = 0x063D、
  .loDivider = 0x0C、
  .pRegOverrideTxStd = 0、
  .pRegOverrideTx20 = 0
};



谢谢、

专题 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:您好、我的问题有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请发布您的原理图和 TXCO 器件型号。

    如果您在以下条件下工作:

    偏移为 300Hz 的 406.125MHz、这对应于 0.7ppm 频率误差;

    偏移为 800Hz 的 435.500MHz、这对应于  1.8ppm 的 频率误差;

    1005Hz 偏移时的 469.975MHz、这对应于 2.1ppm 频率误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 RGW、 请查找所需的信息。 TCXO 器件型号:  TG2016SMN 48.0000M-MCGNNM3  以及原理图


    谢谢、
    专题 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theiv:

    即使在高于 430MHz 的情况下运行、也应该使用窄带 PHY 设置。  

    .config.bSynthNarrowBand = 1(即使频率大于 430MHz)

    与运行频率相比、窄带设置与低数据速率更相关。 因此、如果您有窄带 PHY、即使高于 430MHz、也要保留这些设置。  

    在 SmartRF Studio 中、上述 430MHz 给出的示例不是会导致更大频率误差的窄带 PHY。