This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:可变长度和无限长度数据包类型的混杂

Guru**** 2931620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1632910/cc1101-confusing-mix-of-variable-and-infinite-length-packet-types

部件号: CC1101

您好、

我收到第三方设备发送的一些数据包、这些数据包的长度类型各不相同。

 

它会发送多行:

F5 02 47 99 B8 C5 37 C7 0f 40 D2 79 62 00

但偶尔会:

1cbb1ccfad81d0c1e57ad8da2a95024a509ec8d76d80

(以上内容是删除 D391 的前导码和同步字 x2 之后)

可以看出、第二个数据包具有长度、但第一个数据包没有长度。

是否有任何标准方法可以从接收端确定数据包长度类型是什么?

谢谢:)

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    没有 Prop RF 中没有标准化格式。 您需要查看此发件人的数据表。  

    谢谢、

    Marie H