请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: CC1101
您好、
我收到第三方设备发送的一些数据包、这些数据包的长度类型各不相同。
它会发送多行:
F5 02 47 99 B8 C5 37 C7 0f 40 D2 79 62 00
但偶尔会:
1cbb1ccfad81d0c1e57ad8da2a95024a509ec8d76d80
(以上内容是删除 D391 的前导码和同步字 x2 之后)
可以看出、第二个数据包具有长度、但第一个数据包没有长度。
是否有任何标准方法可以从接收端确定数据包长度类型是什么?
谢谢:)