This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] smartrf-Studio-7:Mac 支持

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1638921/smartrf-studio-7-mac-support

器件型号:smartrf-Studio-7

您好、

我刚刚下载了 SmartRF Studio。 这是一个 zip 文件、其中包含一个 Windows 可执行文件。 我使用的是 Mac、并且无法访问任何基于 Windows 的计算机。 如何使用该工具?  

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Studio 是一个 Windows 应用程序、因此您需要 Windows、或者不使用 Studio:

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 如果将来有人面临这个问题、我做了以下事情。 从 App Store 获取 UTM 和 CrystalFetch。 您可以在 5-10 分钟内启动并运行基于 Windows 的虚拟机。 确保共享 Studio 安装程序所在的文件夹。