This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:芯片已锁定、无法使用 Uniflash 解决。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1640248/mspm0g3507-the-chip-is-locked-and-cannot-be-solved-with-uniflash

器件型号: MSPM0G3507

尊敬的 TI 技术支持团队:
我  ×MSPM0G3507((80MHz ArmRegisteredCortexRegistered‑M0+ MCU、128KB 闪存、3 μ A 比较器)开发一个工程。 在比较器配置的开发过程中、芯片经常被锁定。 最终、设备完全无法访问。 IDE (CCS) 和调试器 (XDS110) 无法连接到目标。 错误消息如下所示:
连接到目标时出错:连接到 MSPM0 内核失败。 可能的根本原因:1) 使用密码禁用或启用了 NONMAIN 内的调试访问。 2) 外设配置错误(例如看门狗或时钟不正确)。 要查看问题的更详细诊断、请按下“读取引导诊断“按钮。 连接到目标时出错:(错误–6310)PRSC 模块无法读取寄存器。 (仿真包 20.5.0.3902)
图片中提供了完整的信息。
如果您能提供帮助、我将不胜感激。 27d37a534d52f35543f4bd36586f96ed.PNG
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mi、

    在启动无工程调试会话后、您是否能够连接到 CS_DAP_0 内核? 如果是、您  是否可以运行 MSPM0_CCS Reset_Manual 脚本并按照 Mailbox_Factory 输出控制台中的提示进行操作? 这将再次解锁器件。

    如果这样做不起作用、请尝试使用  MSPM0_DeviceDiagnosticRead 脚本并在 GEL 输出控制台中查看输出。

    如果器件无法连接到 DAP、请按照以下过程重试:

    1. 保持 NRST 低电平
    2. 断开电源
    3. 重新连接电源
    4. 启动无工程调试会话
    5. 尝试连接到 DAP 内核
    6. 释放 NRST
    7. 再次尝试运行脚本

    如果器件可以连接到 DAP 内核、但器件诊断读取返回代码 0f 0x36、则该器件不可恢复。 此外、如果仍无法连接到 DAP、则器件也将不再可恢复。

    此致、
    Brian