This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC13-90:LAUNCHXL-CC13-90 进行范围测试

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352P, LAUNCHXL-CC13-90, CC1352P, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1639978/launchxl-cc13-90-launchxl-cc13-90-to-perform-the-range-test

器件型号: LAUNCHXL-CC13-90
主题中讨论的其他器件: CC1352P、LAUNCHXL-CC1352P CC1352P7

你(们)好

农业领域需要至少 500 米的无线数据传输。 其中天线的放置位置、每个节点的高度至少为 10 英尺。

我们想使用 LAUNCHXL-CC13-90 套件进行测试、因为我们的数据包不超过 100 字节、所以每隔 1 秒传输一次。  

我们希望最多有 25 个节点可以构成启动网络。

建议我们使用最佳硬件芯片组以实现以下目标

  1. 传输和接收间隔为 1 秒的数据、我们也可以接受很少的重试机制
  2. 数据包大小为 100Bytes
  3. 最小覆盖范围为 500 米、不打折扣。
  4. 至少支持 25 个节点的星型网络拓扑。
  5. 实际部署将在农业中,树高是天线高,让我们说天线将放置在 10 英尺高,树将高达 20 英尺以上。 想一想,当他们仍然年轻的树木,他们将是小。 我们的系统仍然必须正常工作。

Rgds

Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandra:

    建议您评估我们的 TI 15.4 Stack(星型网络): https://www.ti.com/lit/an/swra782/swra782.pdf

    它可与您的 CC13-90 套件搭配使用: (+) RTOS/CC1310:CC1310 和 CC1190(位于 TI 15.4 stack 中)-低于 1GHz 论坛 — 低于 1GHz - TI E2E 支持论坛

    而且、我们具有功率放大器的新型器件也是如此、例如 CC1352P (+20dBm PA)。 使用这可以简化设计。

    您可以使用我们的范围计算工具 ( RF-RANGE-ESTIMATOR 计算工具|德州仪器 TI.com) 进行验证

    我已经对 LAUNCHXL-CC1352P 套件进行了仿真、使用 50kbps PHY 以 20dBm 运行、即使在 1m 的天线高度下、它也应该满足您的要求:

    当然、天线越高越好。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    使用 20dB 配置的 CC1352P 应该会解决我们的问题、从您的计算结果来看、绿叶能量吸收情况如何? 它们是否会影响信号强度?   

    此外、我们能否在这个单芯片组中同时运行 15.4 Stack 和 BLE Stack?  是否可以同时切换或在运行时在 15.4 和 BLE 之间切换?

    Rgds

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandra:

    它可能会吸收一些能量,但根据计算器,你可能有一些利润。  

    对于另一个问题、是的、感谢我们的 DMM: https://www.ti.com/lit/ab/swra641a/swra641a.pdf

    我们甚至有可供您评估的示例工程: dmm_154sensor_remote_display_app

    以及教程: DMM 基础知识

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    您能回顾一下射频部分吗? 随附了原理图 PDF。 我们打算使用 20dBm 以实现最大覆盖范围。 用于任何用户端配置的 2.4GHz BLE。

    e2e.ti.com/.../RF_5F00_Section_5F00_CC1352P1F3RGZ.pdf

    Rgds

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    除了原理图恢复之外、您能否分享我们的堆栈大小要求、以便为 CC1352P1 器件运行 BLE 和 15.4。

    我们打算通过 OTA(使用蓝牙)进行固件升级、我们是否有足够的闪存空间来运行两个堆栈。 如果我们在 CC1352P1 平台上运行一些理想的堆栈配置文件/内存使用情况。

    Rgds

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、Tx_20dBm 端口仅为 Tx。 您是否需要适用于 Sub-1GHz 的 Rx?

    建议遵循以下参考设计:

    LP-CC1352P7-4 设计文件: www.ti.com/lit/zip/SWRC373 或  

    LP-CC1352P7-1 设计文件:www.ti.com/lit/zip/SWRC372

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandra:

    以下是最新 SDK 中 DMM 工程的构建结果:



    这意味着您可以:

    • 使用 CC1352P7、并将 OAD 时隙保留在内部闪存中
    • 使用 CC1352P、并使用外部 SPI 闪存来存储您的图像。


    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

     如果我们想与具有内部闪存的双堆叠配合使用、您意味着 CC1352P1 是瓶颈吗?

    建议使用 具有更多闪存存储器的 CC1352P7?

    Rgds

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandra:

    您的理解是正确的。 但是、如果您只想将 15.4 Stack 与 OAD 配合使用、但不希望低功耗蓝牙、则内部闪存中可以包含这两个映像:



    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    谢谢、我们将  在设计中使用 CC1352P7、我们希望两个堆栈都通过 OAD 运行。

    由于我们既有发送 (20dB) 功能、也有接收功能、   

    我们希望有专用的 BLE 天线、另一种 868MHz 天线、  

    问题是我们要使用单刀双掷开关 BGS12P2L6E6327XTSA1 ,这是推荐的部分吗? 与评估板中使用的器件相比、该稳定时间的插入损耗更小、但可以查看下表、该稳定时间是否是我们的应用的任何主要问题?

    Rgds

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandra:

    从射频的角度来看,这应该很好(其他客户已经成功使用了 Infineon 开关),但时序要求由您自己决定,以满足您的特定应用需求。 但是、我们尚未测试该特定器件。

    我们已经测试(并推荐)以下 SPDT 射频开关之一:

    • Skyworks SKY13351-378LF
    • Richwave RTC66016

    如果您遵循 TI 参考设计、我不会担心开关的插入损耗、因为这已纳入使用建议的 RFSW 的设计中(并已通过测试)。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    请帮助查看有关射频的收发器部分。  

    e2e.ti.com/.../smart_5F00_valve_5F00_mva_5F00_1v0_5F00_06MAY2026_5F00_RF.PDF

    讨论摘要:

    1. 我们将使用 868MHz 为远距离通信 500 米提供非常小的数据包数据
    2. 我们将与 BLE GATT 进行简短通信  
    3. 我们打算使用 BLE 实现 OTA
    4. 我们旨在在 MCU 中运行 BLE 和 15.4 堆栈、无外部闪存。 选择 具有更大内部闪存的 CC1352P74T0RGZR

    Rgds

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandra:

    请通过以下门户提交设计评审申请:  

    Sub-1GHz 设计审查提交: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS

    此致、

    Zack