Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352P, LAUNCHXL-CC13-90, CC1352P, CC1352P7
器件型号: LAUNCHXL-CC13-90
主题中讨论的其他器件: CC1352P、LAUNCHXL-CC1352P 、 CC1352P7
你(们)好
农业领域需要至少 500 米的无线数据传输。 其中天线的放置位置、每个节点的高度至少为 10 英尺。
我们想使用 LAUNCHXL-CC13-90 套件进行测试、因为我们的数据包不超过 100 字节、所以每隔 1 秒传输一次。
我们希望最多有 25 个节点可以构成启动网络。
建议我们使用最佳硬件芯片组以实现以下目标
- 传输和接收间隔为 1 秒的数据、我们也可以接受很少的重试机制
- 数据包大小为 100Bytes
- 最小覆盖范围为 500 米、不打折扣。
- 至少支持 25 个节点的星型网络拓扑。
- 实际部署将在农业中,树高是天线高,让我们说天线将放置在 10 英尺高,树将高达 20 英尺以上。 想一想,当他们仍然年轻的树木,他们将是小。 我们的系统仍然必须正常工作。
Rgds
Chandra