“线程”中讨论的其它部件: CC1352P7
尊敬的 TI 工程师:
TI 提供 LP-CC1352P7作为边界路由器设计。 由于 CC1352P7中的 RAM 非常有限,TI 是否还会提供强大的 Linux 主机回程设计来处理从数千个 wi-fi 节点接收到的所有传感器数据?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 工程师:
TI 提供 LP-CC1352P7作为边界路由器设计。 由于 CC1352P7中的 RAM 非常有限,TI 是否还会提供强大的 Linux 主机回程设计来处理从数千个 wi-fi 节点接收到的所有传感器数据?
蒂姆,你好。
您是否看到了 GitHub 上的 Linux GW 示例?
https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfantund
您可以将其与笔记本电脑(例如运行 Ubuntu)或 AM64设备配合使用。
谢谢,
玛丽·H.
玛丽,
您的建议非常好。 我将订购主板 AM64x 入门套件作为我的 Linux 回程:
https://www.ti.com/tool/SK-AM64
现在,我的问题是:
玛丽,
您的同事说,处理器 SDK Linux for AM64x 版本8.0中有一个 Docker 容器
但我在 AM64x 页面中看不到该文件。 请澄清。
蒂姆,你好。
安装 AM64x 处理器 SDK Linux (v8.0或 v8.1)后,您将找到根文件系统映像<SDK>/filesystems/tisdk-Docker -rootfs-image-am64xx-EVM-EVM-EVM-EVM-EVM-EVM-EVM-EVM-EVM.tar.xz 或 SD 卡 WIC 映像<SDK>/filesystems/tisdk-Docker vs-image-am64xx-wxic EVM。 这些映像包括 Docker 服务。