This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:LP-CC1352P7的 Linux 回程

Guru**** 2405860 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1352P7, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1067008/lp-cc1352p7-linux-backhaul-of-lp-cc1352p7

部件号:LP-CC1352P7
“线程”中讨论的其它部件: CC1352P7

尊敬的 TI 工程师:

TI 提供 LP-CC1352P7作为边界路由器设计。  由于 CC1352P7中的 RAM 非常有限,TI 是否还会提供强大的 Linux 主机回程设计来处理从数千个 wi-fi 节点接收到的所有传感器数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。

    您是否看到了 GitHub 上的 Linux GW 示例?

    https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfantund

    您可以将其与笔记本电脑(例如运行 Ubuntu)或 AM64设备配合使用。

    谢谢,

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玛丽,

    您的建议非常好。  我将订购主板 AM64x 入门套件作为我的 Linux 回程:

    https://www.ti.com/tool/SK-AM64

    现在,我的问题是:

    1. 有两种类型的 SDK 与主板 AM64x 入门套件兼容。  作为 Wi-Sun 边界路由器网关,我应该在该主板上安装哪一个?
      processor-sdk-linux-AM64X
      processor-sdk-linux-RT-AM64

    2. 通常,这种类型的主板在完全运行时非常热。  您是否可以为该主板的 MCU 和 DDR RAM 推荐散热器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。

    1.它是 处理器-SDK-LINUX-AM64X。

    2.这不是我的专长领域。 我将与 Sitara 团队的其他人联系。

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,希望能尽快听到同事的声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆

    我们对特定散热器没有任何建议。 选择将取决于主板和机箱设计以及操作环境,系统负载等  

    由于您是从 AM64入门套件开始,我建议您使用该套件对系统进行原型设计,并评估是否实际需要进行热同步。   

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie,您好!

    在 processor-SDK-LINUX-AM64X 中,它是否包括可虚拟化第三方软件服务的 Docker 容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。

    我不相信。

    ,你知道吗?

    谢谢,

    玛丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玛丽,

    您的同事说,处理器 SDK Linux for AM64x 版本8.0中有一个 Docker 容器

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1032388/am6442-does-am64-am65-support-the-docker-container-and-how-to-compiler-the-python-on-the-am6-device/3817438

    但我在 AM64x 页面中看不到该文件。  请澄清。

    https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。

    安装 AM64x 处理器 SDK Linux (v8.0或 v8.1)后,您将找到根文件系统映像<SDK>/filesystems/tisdk-Docker -rootfs-image-am64xx-EVM-EVM-EVM-EVM-EVM-EVM-EVM-EVM-EVM.tar.xz 或 SD 卡 WIC 映像<SDK>/filesystems/tisdk-Docker vs-image-am64xx-wxic EVM。 这些映像包括 Docker 服务。