请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
“线程”中讨论的其它部件:CC110L, CC1101, 测试大家好,
我需要您的帮助来了解我们是否可以使用 CC110L 或 CC1101在设备上使用相同的代码。
例如,如果我们有一台设备是使用 CC110L,并且由于缺少我们要使用 CC1101的组件。
对于从 CC110L 到 CC1101的代码,应考虑什么(如果有)。
在 RF Smart Studio 中 ,我们为 CC110L 和 CC1101提供了不同的选项。
如果我们要从 CC110L 切换到 CC1101,我们是否需要对设备进行重新认证(C3/ FCC/ IC/ ACMA....)?
谢谢!!!
科斯塔·洛古廷