This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L / CC1101

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1072656/cc110l-cc1101

“线程”中讨论的其它部件:CC110LCC1101测试

大家好,  

我需要您的帮助来了解我们是否可以使用 CC110L 或 CC1101在设备上使用相同的代码。

例如,如果我们有一台设备是使用 CC110L,并且由于缺少我们要使用 CC1101的组件。

  对于从 CC110L 到 CC1101的代码,应考虑什么(如果有)。

在 RF Smart Studio 中 ,我们为 CC110L 和 CC1101提供了不同的选项。

如果我们要从 CC110L 切换到 CC1101,我们是否需要对设备进行重新认证(C3/ FCC/ IC/ ACMA....)?

 

谢谢!!!

科斯塔·洛古廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 CC1101相比,CC110L 的功能集有所减少。 但对于这些功能,两个芯片的性能非常接近相同,功能也是相同的。 这意味着,如果您今天的主板上有 CC110L,您可以将其替换为 CC1101,并且看不到区别(只要您不检查 PARTNUM 和版本寄存器。  

    认证:您需要咨询测试机构,因为这是一个电路板变更。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的解释。 非常有帮助。