This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:操作模式 ID 警告

Guru**** 2425560 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1078435/cc1352p7-operating-mode-id-warning

部件号:CC1352P7
“线程:sysconfig”中讨论的其它部分

您好,

当我使用域 EU 设置.syscfg 时,PHY 模式 ID (模式1,50 Kbps,模块索引0.5)和操作模式 ID 1a。 它显示警告。  

该节点仍能加入 BR 网络,但通道计划控件(Wireshark 数据包)在排除的通道上显示的设置与域 NA 不同。

我认为这可能是欧洲域名 RN 无法加入其他供应商的 BR 的原因。

如果我要更改排除通道上的位,通道功能应该修改哪个文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会指派其他人来研究这个问题。

    巴西

    西里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您使用的是 SimpleLink CC13xx/CC26xx SDK 的哪个版本?

    您使用的 CCS 是哪个版本?

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我正在使用 SDK 5_30_01_01。 CSS1110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,GP,

    我刚刚用我们最新的 SDK (5.40 SDK)测试了这一点,但我没有收到这条警告。 但是,我注意到操作模式 ID 不会自动更新为#1a。

    您可以尝试以下操作:

    1)下载最新的 SDK

    2)将项目导入 CCS

    3)打开 sysconfig

    4)选择欧盟地区

    5)将 PHY 模式 ID 更改为模式3

    6)将 PHY 模式 ID 更改为模式1。

    然后构建您的项目。

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢你。 我也注意到了这一点,而我现在所关注的更多问题是如何改变 与欧洲领域的“渠道计划”。 当我应用域 NA“信道计划”设置为0时,它被使用监管域和操作类,而域 EU“信道计划”设置为1,则它使用明确的间距和编号,因此这可能是它无法与其他供应商进行互操作性的原因。

    您能否提供更改该设置的方法?