“线程:sysconfig”中讨论的其它部分
您好,
当我使用域 EU 设置.syscfg 时,PHY 模式 ID (模式1,50 Kbps,模块索引0.5)和操作模式 ID 1a。 它显示警告。
该节点仍能加入 BR 网络,但通道计划控件(Wireshark 数据包)在排除的通道上显示的设置与域 NA 不同。
我认为这可能是欧洲域名 RN 无法加入其他供应商的 BR 的原因。
如果我要更改排除通道上的位,通道功能应该修改哪个文件?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
当我使用域 EU 设置.syscfg 时,PHY 模式 ID (模式1,50 Kbps,模块索引0.5)和操作模式 ID 1a。 它显示警告。
该节点仍能加入 BR 网络,但通道计划控件(Wireshark 数据包)在排除的通道上显示的设置与域 NA 不同。
我认为这可能是欧洲域名 RN 无法加入其他供应商的 BR 的原因。
如果我要更改排除通道上的位,通道功能应该修改哪个文件?


大家好,GP,
我刚刚用我们最新的 SDK (5.40 SDK)测试了这一点,但我没有收到这条警告。 但是,我注意到操作模式 ID 不会自动更新为#1a。
您可以尝试以下操作:
1)下载最新的 SDK
2)将项目导入 CCS
3)打开 sysconfig
4)选择欧盟地区
5)将 PHY 模式 ID 更改为模式3
6)将 PHY 模式 ID 更改为模式1。
然后构建您的项目。
谢谢,
玛丽·H