Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1312R7, CC1200, WMBUS, CC1312R7
“线程”中讨论的其它部件: CC1200, WMBUS, CC1312R7, SEMGGER, TEST
大家好,团队
我们的客户 希望测量无线 LP-CC1312R7启动板运行期间的电流消耗。 根据我们的客户,
根据原理图,无线 MCU 的电源域是 wmcu_VDD,但跳线安装在 P4上的方式,我看不到电源将如何到达该电源域
即 XDS 如何为无线 MCU 提供电源...
除此之外,我还有另一个关于 LP-CC1312R7的问题
是否可以使用评估板 LP-CC1312R7以14 dBm 以上的功率传输,例如更改电源设置以修改直流直流转换器的操作或升压模式? 对于我们以前使用的芯片(如 CC1200),最大传导功率在最大功率下接近15.5-16 dBm。 我可以看到+/- 370 kHz 时未调制载波的伪信号

我在 RFstudio 中看不到应该如何选择调制。例如,对于 wmbus,调制是2fsk,而不是2-GFSK
在标准配置中,wmbus 模式 C 不是 GFSK,而是2fsk
与竞争对手的解决方案相比,已执行的 GMSK 性能看起来真的很差。
LinkIQ 低
(868.03 MHz,14 dBm,75 kHz 带宽,10kbps,2.5 kHz 偏差, GMSK 调制)

此致,
丹尼洛





,对评估板进行编程,并测量不同操作中的电流。