This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:在操作过程中测量电流消耗

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1312R7, CC1200, WMBUS, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1081974/lp-cc1312r7-measure-the-current-draw-during-operation

部件号:LP-CC1312R7
“线程”中讨论的其它部件: CC1200WMBUSCC1312R7SEMGGERTEST

大家好,团队

我们的客户 希望测量无线 LP-CC1312R7启动板运行期间的电流消耗。 根据我们的客户,

根据原理图,无线 MCU 的电源域是 wmcu_VDD,但跳线安装在 P4上的方式,我看不到电源将如何到达该电源域

即 XDS 如何为无线 MCU 提供电源...

除此之外,我还有另一个关于 LP-CC1312R7的问题

是否可以使用评估板 LP-CC1312R7以14 dBm 以上的功率传输,例如更改电源设置以修改直流直流转换器的操作或升压模式? 对于我们以前使用的芯片(如 CC1200),最大传导功率在最大功率下接近15.5-16 dBm。 我可以看到+/- 370 kHz 时未调制载波的伪信号

我在 RFstudio 中看不到应该如何选择调制。例如,对于 wmbus,调制是2fsk,而不是2-GFSK

在标准配置中,wmbus 模式 C 不是 GFSK,而是2fsk

与竞争对手的解决方案相比,已执行的 GMSK 性能看起来真的很差。
LinkIQ 低
(868.03 MHz,14 dBm,75 kHz 带宽,10kbps,2.5 kHz 偏差, GMSK 调制)

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试讨论不同的问题。 如果 我忘记了什么,请告诉我。

    [引用 userid="432284" url="~ë/support/wireless-connectivity / sub-1-GHz-group/sub-1-GHz/sub-1-GHz-forum/1081974/lp-cc1312r7-measure-the-current-drawe-operationals]]我们的客户 希望在操作无线启动板期间测量电流消耗量[引用]

    请参阅本应用说明 :www.ti.com/.../swra478

    [引用 userid="432284" url="~ë/support/wireless-connectivity sub-1-GHz-group/sub-1-GHz/sub-1-GHz-forum/1081974/lp-cc1312r7-measure-the-current-drawe-during-operation]]使用 CC13DC/DC 转换器的评估模式,可以以14 dBm 以上的频率传输,或者修改使用 CC13DC/DC 转换器的运行模式设置,例如,以更改电源转换器的类型,以更改电源模式吗?

    请参阅 数据表“7.11861 MHz 至1054 MHz -传输(TX)”。 由于在 CC1312R7中 PA 的供电方式,输出功率在整个 VDD 范围内接近恒定。 CC1200具有与输出功率的 VDD 相关性。   

    [引用 userid="432284" url="~ë/support/wireless-connectivity sub-1-GHz-group/sub-1-GHz/sub-1-GHz-forum/1081974/lp-cc1312r7- measure-current-drawe-operation 期间的测量值],我可以在+/-370 kHz 的未调制载波上看到假信号

    我必须检查这些刺到底是什么。 与任何标准相比,这些标准是否被视为有问题?  

    [引用 userid="432284" url="~ë/support/wireless-connectivity sub-1-GHz-group/sub-1-GHz/sub-1-GHz-forume/1081974/lp-cc1312r7-measure-the-current-draw-during-operation]]我在 RFstudio 中都看不到应该如何选择调制[引用/引述]。

    有关4-(G)-FSK 的信息,请参阅

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1075632/cc1312r-4-fsk-modulation-support

    对于 GFSK 与 FSK,请参见 SmartRF Studio 中的说明:

    [引用 userid="432284" url="~ë/support/wireless-connectivity sub-1-GHz-group/sub-1-GHz/sub-1-GHz-forum/1081974/lp-cc1312r7-measure-the-current-draw-during-operation’]进行的 GMSK 性能与竞争对手的解决方案相比非常差。
    LinkIQ 低
    (868.03 MHz,14 dBm,75 kHz 带宽,10kbps,2.5 kHz 偏差, GMSK 调制)[/QUERE]

    CC1312R7的调制应该非常接近计算理想调制的结果。 请提供用于此测量的准确设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我们的专有设置之一,我们使用 GMSK 调制。 我找不到与此相对应的设置。

    我只看到 FSK (modType 0),GFSK  (modType 1)和 OOK   (modType 2)。

    对于预设的 wmbus 模式 C,调制设置是正确的(2fsk),但 RF 工作室中的文本描述是错误的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    rf studio settings for wmbus mode c1

    射频工作室描述为 wmbus c 模式100kbps,2GFSK,而此调制应该是2-FSK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wmbus mode c1, 2fsk modulated

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    settings used for the gmsk, 10kbs, 2.5 frequency deviation custom modulation

    对于这些设置,LP-CC1312R7在运营商附近提供的性能与竞争对手的解决方案相比非常差(使用与99%的 OBW 测量相同的设置,OCW 为40kHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="91594" url="~ë/support/wireless-connectivity / sub-1-GHz-group/sub-1-GHz/f/sub -1-GHz-forume/1081974/lp-cc1312r7-measure-the-current-draw-sk-operation/4005884#4005884"] RF 频段描述是 wmbus,csk[gps-报价单模]

    我已经在 Studio 中的文本上写了一张票。 设置正确。

    [引用 userid="91594" url=~ë/support/wireless-connectivity sub-1-GHz-group/sub-1-GHz/f/sub-1-GHz-forum/1081974/lp-cc1312r7-measure-the-current-drawe-during-operation/4005870#4005870"],获取我们使用的一种专有调制设置[我们正在使用 GMSK/GMSK]

    我们通常建议将调制设置为 GFSK, 调制指数 为0.5以获得 GMSK。 这是否会为您的支撑设置产生相同的频谱?  

    我将检查频谱中的某些值是否为9.6 kbps 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP-CC1312R7 vs signal generator

    如图所示,调制与“理想调制”相去甚远。 从载波器中可以看到+/-14 kHz 和+/-50kHz 之间的强烈噪声降级。 降级超过20 dB  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Agilent ESG 4438C 将 LP-C1312R7的调制输出与建议的调制设置(即 GMSK,10kbps,2.5kHz 频率偏差接近868.03 MHz)进行比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SWCU192–2021年11月 ,表25-175,p 2145上显示的设置不如上表所示的详细。 例如,未指定 ook。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法 指定调制指数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    技术参考手册通常在芯片上市时编写和发布。 此时不验证某些调制格式,但会在之后添加。 SmartRF Studio 和 syscfg 包含我们运行完 cz 的 physs。  

    不确定我是否理解有关调制指数的评论。 由于可以同时给出数据日期和偏差,因此这是这两个参数的函数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我 根据 你的要求,对申请单 swra478做了简短的介绍 ,我的理解主要集中在以下几点:  

    • 使用 KeySight 功率分析仪(我们实验室也有这种功能) 但只关注于在无任何跳线连接的情况下将其用作3.3V 端子 P1的电源,如图9和图17所示。使用 SmartRF 工作室时,这将不起作用,因为设计在运行代码的情况下不是独立的。

    我只是想看看连续载波的电流消耗,该载波使用的是给定的调制设置,而不是在两个评估板之间运行的演示中。

    功率分析仪还可以在现有设计上使用安培表(例如在一个跳线上),但应用手册并未真正涵盖这一点。

    使用智能射频工作室进行的电流测量也不包括在内。

    为了保持通信的正常运行,我将跳线保持在 M3处,插入了电源分析仪    M3 jumper and corresponding layout,对评估板进行编程,并测量不同操作中的电流。

    当载波关闭时,我测量2.68 mA 的电流消耗(可能是 因为 MCU 被射频工作室保持唤醒状态)。

    卸下与 M3平行的另一个跳线(即 M1,M2,M4-M18)不会改变测量的电流消耗。  

    卸下 M13和 M14上的跳线也不 会改变测量的电流消耗,因为二极管已经关闭。

    我假设2.68 mA 的这一值是一个连续偏移,与 TI 数据表进行比较,如下所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    current draw measured compared to datasheet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使如此,如果功率超过5 dBm,电流消耗仍略高于数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电流测量过程中,射频输出被连接到频谱分析仪(即50R)上,我也在其中测量射频功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有在应用手册 swra478中查看能量曲线部分 ,因为我对 SmartRF 工作室而不是给定的特定自定义代码更感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要查看您是否正确测量电流(从设置角度),我建议使用空示例(或待机示例)。 如果卸下 LED 的跳线,则空示例的电流消耗接近恒定。  

    发射功率:数据表中“7.6功耗-无线电模式”中给出的电流在 MCU 关闭的情况下测量。 如果您使用 SmartRF Studio,JTAG 域已打开,MCU 将处于活动状态。 因此,您使用此方法测量的电流消耗将是7.6功耗-无线电模式”+ iCore“活动”+ JTAG 球顶在 “7.5功耗-电源模式”中找到的数字

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打算本周检查9.6 kbps 的频谱,但我感冒了,我不想让其他人接触。 这是我的待办事项清单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。我也在办公桌上处理不同的任务,其中 CC1312R7的性能评估只是其中之一;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在查看示意图以绘制布局,我想知道 CC1312R7是否支持串行线路调试(SWD)接口来进行编程和调试? 此接口比 JTAG 接口更紧凑。 我看到 SEGGER 程序员支持此产品,但该部件的详细信息不多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请访问 e2e.ti.com/.../cc1352r-flash-the-microcontroller-using-swd-interface

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。所以不支持社署。只有 JTAG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频谱: 可通过更改环路带宽来更改频谱。 更改环路带宽实际上会选择相位噪声的形状(基本上,相位噪声应该是最小的近入或远出)。 9.6 kbps 机箱的额定 TX 设置使用20 kHz 环路带宽。 如果您在 https://www.ti.com/lit/an/swra682/swra682.pdf 设置的第13.3节中查看列出的其它回路带宽,您可以测试其中一些回路带宽是否为您的用例提供了更好的频谱。

    我假设您已经检查了是否可以通过您想要兼容的 TX 掩码?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我仍然不能在载波附近执行瞬态功率或辐射测量等伪发射。 我们的会议室已满座或未来几周的时间,因此这项工作将持续一段时间。

    我只能看到,具有 RF 工作室可用设置的 CC1312R7与前面所述的其他竞争对手的对讲机或键盘信号发生器相比,窄带 GMSK 信号的性能明显下降。

    我试图覆盖回路体重的设定,范围为20 kHz 至40,60,80,150 kHz 和200 kHz。 IIR 过滤器没有显著变化。

     与环体重相关的改进如下所示。

    外形在托架附近得到改进,但噪声级别仍比竞争对手高10 dB (即 高于-40 dBm @+/-25 kHz 偏移)。 这将破坏相邻信道中其他附近设备的频带