请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1312R 各位专家:
我的客户在下面有疑问,请帮助他确认
原理图 swrc371的文本中有错误
拆下 C14并 将其放置在 C15 (100pF)处以选择 SMA 连接器 J3进行测试
应该是这样
拆下 C15 并 将其置于 C14 (100pF)处,选择 SMA 连接器 J3进行测试
谢谢你
请注意:
威廉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
我的客户在下面有疑问,请帮助他确认
原理图 swrc371的文本中有错误