This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:原理图文本错误/swrc371

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1081452/cc1312r-error-in-schematic-text-swrc371

部件号:CC1312R

各位专家:

我的客户在下面有疑问,请帮助他确认  

原理图 swrc371的文本中有错误

拆下 C14并 将其放置在 C15 (100pF)处以选择 SMA 连接器 J3进行测试
 
应该是这样
 
拆下 C15 并 将其置于 C14 (100pF)处,选择 SMA 连接器 J3进行测试
谢谢你
请注意:
威廉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,威廉,  

    感谢您报告您发现的错误。 我们将相应地更新原理图。  

    西蒙