您好,
我正在我的应用程序中配置嗅探模式,因为我需要降低我的电流消耗。 我遵循了此链接(http://www.ti.com/lit/zip/swra428)中提供的 Excel 工作表。
从这一点我知道,电流消耗的主要部分取决于前导字节的数量。因此,在我的接收方,我将前导字节的数量配置为30,因为它消耗的电流最少。尽管我的发送器配置为8字节。 当我测量 RF 板上的电流时,我观察到无论 RX 尺寸上配置的前导码大小如何,所有情况下的电流都是~8.2 mA,当没有 RF 事务时,我测量了电流。 因此,我的理解是,当接收器没有收到任何数据时, 如果配置为30字节前导码,则电流消耗应为~1.8mA。
您能帮我了解这种情况吗?
| PQT 终止 比特率:19200kbps,OSC 频率:40MHz |
||
| 序言部分编号 | 预期电流消耗 | 实际电流消耗 |
| 8. | 8.260 mA | 8.260 mA |
| 24. | 2.306 mA | 8.260 mA |
| 30 | 1.814 mA | 8.260 mA |