This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:431-527MHz子GHz频段

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201, CC1310, CC1352P, CC1352R, CC1120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1085274/cc1201-431-527mhz-sub-ghz-band

部件号:CC1201
主题中讨论的其他部件: CC1310CC1352PCC1352RCC1120

CC1201在收发器数据库中列为覆盖431-527MHz,但数据表中没有提及覆盖此频段。

我们需要覆盖450-515MHz范围,是否有覆盖此频段的解决方法?

谢谢你

BP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CC1201不包括450-515 MHz频段。

    建议使用CC13xx设备,如

    此致,

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    感谢您的推荐。 我们确实希望使用CC1201 (450-515MHz),因为我们在过去4年中一直使用CC1120 (217-220MHz)。 这两种收发器都没有MCU。

    该应用适用于简单的FSK无线电,我们为CC1120开发的所有编程都可以轻松加载到CC1201上.....只需更改频率即可覆盖450-515MHz。

    为什么在网站上,它在附件上显示为能够覆盖431-527MHz。

    https://www.ti.com/product/CC1201

    此致,

    BP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    登录页面上存在431-527 MHz的差异。 请遵循 数据表410–475 MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Richard的澄清!

    此致,

    BP