请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1201 主题中讨论的其他部件: CC1310, CC1352P, CC1352R, CC1120
CC1201在收发器数据库中列为覆盖431-527MHz,但数据表中没有提及覆盖此频段。
我们需要覆盖450-515MHz范围,是否有覆盖此频段的解决方法?
谢谢你
BP
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
CC1201不包括450-515 MHz频段。
建议使用CC13xx设备,如
此致,
Richard
您好,Richard:
感谢您的推荐。 我们确实希望使用CC1201 (450-515MHz),因为我们在过去4年中一直使用CC1120 (217-220MHz)。 这两种收发器都没有MCU。
该应用适用于简单的FSK无线电,我们为CC1120开发的所有编程都可以轻松加载到CC1201上.....只需更改频率即可覆盖450-515MHz。
为什么在网站上,它在附件上显示为能够覆盖431-527MHz。
https://www.ti.com/product/CC1201

此致,
BP