请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1312R 主题中讨论的其他部件:, sysconfig, CC1352P
我的客户正在评估运行速率为433MHz的15.4 堆栈的CC1312R,并遇到这样一个问题:LAUNCXL-CC1312R1的SDK示例 没有433MHz的RF配置。 我理解这是因为LaunchPad上的硬件配置为868/915MHz,但客户使用自己的PCB设计,需要一个软件示例开始。 如何配置CC1312R示例以支持433MHz? 我是否应该禁用sysconfig并修改config_PHY_ID?
此致,
双阳