This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R上的15.4 堆栈433MHz

Guru**** 2594580 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1312R, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1091273/cc1312r-ti15-4-stack-433mhz-on-cc1312r

部件号:CC1312R
主题中讨论的其他部件:sysconfigCC1352P

我的客户正在评估运行速率为433MHz的15.4 堆栈的CC1312R,并遇到这样一个问题:LAUNCXL-CC1312R1的SDK示例 没有433MHz的RF配置。 我理解这是因为LaunchPad上的硬件配置为868/915MHz,但客户使用自己的PCB设计,需要一个软件示例开始。 如何配置CC1312R示例以支持433MHz? 我是否应该禁用sysconfig并修改config_PHY_ID?

此致,

双阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shuyang,  

    只是PHY_ID中的更改应该是不够的。  

    请尝试以下步骤。  

    1.构建CC1312R收集器项目和CC1352P-4收集器项目。

    2.从CC1352P -4项目中复制这些名为ti_radio_config.c,ti_radio_config.h和ti_154stack_config.h的文件,并将它们移动到CC1312R项目文件夹中。 您的文件结构可以如下所示。  


    3.打开cc1312项目的sysconfig文件,并从 内部版本中排除文件ti_radio_config.c,ti_radio_config.h和ti_154stack_config.h。  

    4.现在构建项目并将其闪存到cc1312板中。  

    此致,

    SID