请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1101 我们在400 MHz应用中使用CC1101。 我们的无线比特率为68 Kbps。
TI为CC1101在各种频率和比特率下的接收器灵敏度提供典型值。 您能否告诉我们,我们预计在这些典型值周围会看到多少差异? 方差是1,2还是3 dB?
我们已经为该接收器(CC1101 +离散平衡器+锯片过滤器)制造了一千个原型,并且运行的平均值,标准偏差和Cpk值相当不错。 我们现在正在尝试确定我们所看到的差异中有多少是由于CC1101中的正常差异造成的。 我们还在研究其他接收器电路引入的变化(即 例如锯片插入损耗)。 有关Rx灵敏度差异的任何信息都将很有帮助。
谢谢!
标记