This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:接收器灵敏度差

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/577391/cc1101-receiver-sensitivity-variance

部件号:CC1101

我们在400 MHz应用中使用CC1101。 我们的无线比特率为68 Kbps。  

TI为CC1101在各种频率和比特率下的接收器灵敏度提供典型值。 您能否告诉我们,我们预计在这些典型值周围会看到多少差异? 方差是1,2还是3 dB?  

我们已经为该接收器(CC1101 +离散平衡器+锯片过滤器)制造了一千个原型,并且运行的平均值,标准偏差和Cpk值相当不错。 我们现在正在尝试确定我们所看到的差异中有多少是由于CC1101中的正常差异造成的。 我们还在研究其他接收器电路引入的变化(即 例如锯片插入损耗)。 有关Rx灵敏度差异的任何信息都将很有帮助。  

谢谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我预计差异约为3dB。

    谢谢!

    下午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉-让我来了解更多详细信息。 您是指典型值周围的+/- 3 dB变化还是典型值周围的+/- 1.5 dB变化?

    谢谢!

    标记