This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1350:SmartRF Studio测试中的高错误率

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/575784/ccs-launchxl-cc1350-high-error-rate-in-smartrf-studio-test

部件号:LAUNCXL-CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

我们使用 三个cc1350LP在SmartRF Studio 7中执行传输数据包测试,版本为2.5 .1。 奇怪的是,当我们使用两个CC1350LP进行传输 数据包测试时,没有 “数据包错误率”。 但是 ,添加另一台并开始将数据传输到CC1350LP设备中的一台,我们 发现它在 “数据包RX”站点中有一个大的“数据包错误率”计数器。 但是,当我们将设置更改为"625bps长距离"时,我们发现没有发生"数据包错误率"的情况? 它的理想是什么? 是否 有任何方法 可以避免高数据速率和许多cc1350lp设备在同一位置出现错误率?   谢谢!!

此致,

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevincy,

    您是否有两组LaunchPad在同一区域运行? 在同一个信道上? SmartRF Studio在指定信道上发送之前不执行"先听后说"信道检测,而是直接进行。 如果同时运行多对主板,则会导致问题。

    您能否再解释一下您尝试测试的内容,我会告诉您Smart RF Studio是否可以实现这一点,或者您是否需要创建自定义代码以启用测试用例。

    此致,
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TA:

    感谢您的快速反馈。

    我们在同一区域使用三组进行测试。 在这种情况下,我们模拟多组LaunchPad连接到一个LaunchPad。 我们的应用程序,它将像一个客户端-服务器体系结构,我们希望它能够支持100多个节点进行动态连接,以连接服务器节点,并在每秒内传输一个记录数据。 是否可以在CC13xx上实施?

    请注意,
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如TA所指出的:如果您希望在同一信道上操作多个彼此靠近的Tx,您必须在代码中实施某些内容,以确保在给定时间仅发送一个Tx。 如果两个或多个Tx单元同时发送,接收器上的结果信号将失真,无法解码。 这种类型的测试无法使用SmartRF Studio进行,因为Studio不会检查是否有其他设备正在运行。

    最小值是使用说话前侦听,请参见SimpleLink CC13X0 SDK中的示例。 当您有多个节点时,除了确保并非所有节点都尝试同时发送外,还可以考虑时间复用。

    因此,您可以在CC13xx上实现,但需要一些编码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ter:

    我们将尝试在应用程序上实施LBT。 谢谢!!


    此致,
    Kevin