请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCXL-CC1350 工具/软件:Code Composer Studio
我们使用 三个cc1350LP在SmartRF Studio 7中执行传输数据包测试,版本为2.5 .1。 奇怪的是,当我们使用两个CC1350LP进行传输 数据包测试时,没有 “数据包错误率”。 但是 ,添加另一台并开始将数据传输到CC1350LP设备中的一台,我们 发现它在 “数据包RX”站点中有一个大的“数据包错误率”计数器。 但是,当我们将设置更改为"625bps长距离"时,我们发现没有发生"数据包错误率"的情况? 它的理想是什么? 是否 有任何方法 可以避免高数据速率和许多cc1350lp设备在同一位置出现错误率? 谢谢!!
此致,
Kevin