This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200DK:如何知道测试场所周围的能量级别?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200DK, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/572903/cc1200dk-how-to-know-the-energy-level-which-being-around-the-test-place

部件号:CC1200DK
主题: CC1200中讨论的其他部件

尊敬的先生:

感谢您的回复和建议。

我们已经完成了类似城市地区的现场线(请参阅下图),然后有一些问题。

不管怎样,我们的测试条件是:

(发射器 状态)

1.高度:1 m 高于地面。

发射射频输出功率:10dBm

3.天线增益:包括在CC1200DK中的2dBi

(接收器状态)

1.高度:7 m 高于地面。

2.天线增益:包括 在CC1200DK中的2dBi

(通用设置)

- 802.15 SmartRF工作室程序上的SmartRF .4g兼容模式,其它参数为默认值。

-频率:866MHz,868MHz

-当您引导我测量灵敏度时,我们使用SMU测量设备检查了灵敏度(-108dBm @ 50kbps)。

-这种灵敏度与CC1200数据表上的值相似。

(结果)

-发射器和接收器之间的通信距离为700 m (条件:每< 1 %)

- SmartRF工作室的状态:

+平均RSSI:-74.78dBm

+接收正常:100 (传输的数据包编号:100)

(问题1)

-在发射器和接收器之间的710 m 距离处,发生了大量CRC错误。

- SmartRF工作室的状态:

+平均RSSI:-80.78dBm

+接收正常:4 ~ 10 (传输的数据包编号:100)

问题1)

即使平均RSSI良好,也会发生大量CRC错误,并且接收到的"正常"数字较低。

在韩国,LTE频段接近869MHz ~ 894MHz。 因此,我认为LTE频率可能会干扰我们的测试频段。

如您所知,ZigBee芯片 具有 能量检测功能,可以 测量 附近节点周围的射频电平。  

CC1200是否具有类似的功能? 如果可用,请先让我引导。

问题2)

在SmartRF Studio的"Packet RX Tab"(分组RX选项卡)上, 当TX,RX测试完成时,将显示Per (按)和BER (BER)值。

SmartRF工作室测量每个,然后将该值转换为BER值。对吗?

问题3)

在SmartRF Studio的"Packet RX Tab"上,接收正常,每个值重叠"Received OK and Packet Error Rate (接收正常和数据包错误率)"设置。

您是否有解决方案来查看准确的"已接收正常值"和"每个值"?

 

谢谢你。

祝您一切顺利,

光波格火腿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1:如果您在Rx端使用(续),您可以获得相当好的指示。 Rx并查看RSSI (不打开Tx侧)。

    您是否能够在距离LTE频率更远的频率上进行范围测试?

    问题2:是的

    问题3:您可以发布屏幕截图吗? 如果您将窗口扩展到全屏,我看不到这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的,您好:

    感谢您的建议。

    问题1:

    我们在TX和RX端使用CC1200K,并在SmartRF Studio上检查结果。

    我们想要获得的不是唯一的RSSI值。 其他因素是重要值。

    我们建议,如果我们能够像ZigBee芯片一样了解能量检测值:

    首先,我们将在屏蔽室中检查值。 (例如,能量检测值为0,因为没有来自其他频段的干扰)

    第二,我们将转到站点并检查。如何更改此值。

    请告诉我我建议的方法和程序。

    如果不可能,我们需要其他建议。

    问题2:没关系。

    问题3:下图。

    测试PC的分辨率为1920 x 1080。

    但是,1024 x 768分辨率也有同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉Zigbee中'能量检测值'的工作原理,但从一个简短的谷歌特技来看,它似乎使用RSSI。

    CC1200没有什么称为'能量检测值',但RSSI会告诉您所选信道中的能量。 如果您站在屏蔽室中,您应读取连续接收中的RSSI值约为-120 dBm。 如果您在测试现场执行相同操作,您可能会看到更高的值。 由于您开始在- 80 dBm左右获得大量CRC错误,我假设您将在测试位置看到大约-90 dBm的噪声基准。

    问题3:我在测试时看不到这一点。