This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:CC1350STK待机模式下的电流消耗

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350STK, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/571555/cc1350stk-cc1350stk-current-consumption-in-standby-mode

部件号:CC1350STK
主题: CC1350中讨论的其它部件

您好,

我注意到,cc1350STK在待机模式下消耗大约0.3 mA。 当我将devpack连接到它并重新进行测量时,功耗会下降到最高0.1 mA,但仍然很高。

我还使用cc1350启动板进行测试,电流消耗正常,待机模式下大约1-2 uA。

我已禁用 cc1350STK和launchpad的BoardGpioInitTable中的所有引脚配置。 我分别为 STK和Launchpad使用了pinStandBy_CC1350STK和pinStandBy_CC1350_LAUNCHXL示例。

您能否解释一下CC1350STK中的高待机电流消耗?  为什么将devpack连接到cc1350STK时电流会下降? 即使我禁用了BoardGpioInitTable中的所有引脚配置,是否仍有漏电?

此致,

Alper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alper

    sensorTag上有几个传感器和一个外部闪光灯,必须从应用程序中设置为"睡眠",才能获得当前消耗的数据表编号。 LP还有一个需要禁用的外部闪存。 如何执行此操作,您可以在rfWsnDmNode示例中看到。

    巴西

    Siri