Other Parts Discussed in Thread: CC1350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1350STK 主题: CC1350中讨论的其它部件
您好,
我注意到,cc1350STK在待机模式下消耗大约0.3 mA。 当我将devpack连接到它并重新进行测量时,功耗会下降到最高0.1 mA,但仍然很高。
我还使用cc1350启动板进行测试,电流消耗正常,待机模式下大约1-2 uA。
我已禁用 cc1350STK和launchpad的BoardGpioInitTable中的所有引脚配置。 我分别为 STK和Launchpad使用了pinStandBy_CC1350STK和pinStandBy_CC1350_LAUNCHXL示例。
您能否解释一下CC1350STK中的高待机电流消耗? 为什么将devpack连接到cc1350STK时电流会下降? 即使我禁用了BoardGpioInitTable中的所有引脚配置,是否仍有漏电?
此致,
Alper