This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:错误-1170和-2064调试rfEasyLinkTx但不是rfEasyLinkRx

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/584787/ccs-cc1310-error--1170-and--2064-debugging-rfeasylinktx-but-not-rfeasylinkrx

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件:SimpliciTI

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在调试"RF TX"示例时遇到以下错误。 但在调试"RF RX"示例时不会发生这种情况。  

Cortex_M3_0:Gel输出:内存映射初始化完成。
Cortex_M3_0:Gel输出:电路板重置完成。
Cortex_M3_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包6.0 .576.0)
Cortex_M3_0:停止目标CPU时出错:(错误-2064 @ 0x0)无法读取设备状态。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包6.0 .576.0)
Cortex_M3_0:JTAG通信错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包6.0 .576.0)

另一方面,“空”示例调试成功,我看到正在闪烁。

您可以从下面的线程看到我的主板:

e2e.ti.com/.../213.6985万

您是否知道我为什么在TX示例中获得此信息?

此致,

奥努尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您是修改了rfEasyLinkRx示例还是未修改运行它?
    您使用的是哪种RTOS/SDK? 这两个示例是否来自同一SDK/TIROS版本?

    如果在自定义目标上,您是否可以 尝试在LaunchPad上使用该示例以查看它是否在其中工作?

    您是否可以尝试使用闪存编程器2进行批量擦除,然后尝试对其进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我从CCS工作区中删除了rfEasylinkTx和rfEasylinkRx项目,并使用资源管理器重新导入它们。

    我遵循软件> Simplelink CC13x0 SDK - v:CC1310 00.06 Launchpad > Easylink > rfEasyLinkRx和 软件> Simplelink CC13x0 SDK - v:1.30 CC13x.SDK >示例> 1.30 00.06 1310 Launchpad > Easylink > rfLinkEasyTx导入工作区的路径。

    我按了调试按钮,但没有触碰任何东西。

    这两个项目都在TI Launchpad上成功调试(我有2个CC1310启动板)。

    rfEasyLinkRx项目在我的自定义CC1310板上成功调试,我看到引脚12闪烁(在启动板上为绿色LED)。 但是当我将 rfEasyLinkTx 加载启动板插入USB时,我发现自定义设备的引脚11 (红色LED)上没有闪烁。 这意味着接收器无法接收包裹。

    我尝试调试 rfEasyLinkTx示例,但没有接触任何内容,我收到一条新的错误消息:

    Cortex_M3_0:Gel输出:内存映射初始化完成。
    Cortex_M3_0:Gel输出:电路板重置完成。
    Cortex_M3_0:JTAG通信错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包6.0 .576.0)
    Cortex_M3_0:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中可能仍嵌入断点操作代码。 建议在连接之前重置仿真器,并在继续调试之前重新加载程序

    我还尝试了Flashprogrammer 2。 我可以成功地擦除,编程和验证。  

    您能否就此情况提出建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onur,

    您是否有机会讨论您的问题? 我的自定义主板上遇到相同的问题...

    此致
    Philippe。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe:您好!

    我在定制板上不能成功。 与TI的启动板不同之处:

    -我使用的是805和1206封装,而不是402封装。 还有一些是DIP。 (我不知道这是设计上的错误。 如果是,则非常有趣)。

    -我使用标准XTAL,而不是TI的launchpad的SMD XTAL。  

    -我设计了主板的射频侧L形天线(因为主板尺寸较小),而不是“线性 到天线”。

    我没有盖住MCU上的金属和其他周围的元件,也没有接地。

    我做了什么? 我购买 了模块上的“随时可用”CC1310系统。  :)

    现在一切都好了。  

    您会怎么做?

    奥努尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onur,

    感谢您的回复,这也证实了我的一方存在硬件问题。

    我可以观察到主板持续复位,我终于发现它是在TX期间。 因此,DCDC_SW电压下降,芯片复位,调试器断开连接。 (有关重新连接的信息,我可以看到它卡在地址0x1.0003万a12处)
    事实上,我在原理图中忘记了一个去耦电容器。 我添加了它,现在不再重置,我也可以调试该板,所有操作都是通过我的定制板完成的。
    我现在可以走得更远...

    我不知道这是否有帮助。

    非常感谢。
    Philippe。