主题中讨论的其他部件:SimpliciTI,
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我在调试"RF TX"示例时遇到以下错误。 但在调试"RF RX"示例时不会发生这种情况。
Cortex_M3_0:Gel输出:内存映射初始化完成。
Cortex_M3_0:Gel输出:电路板重置完成。
Cortex_M3_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包6.0 .576.0)
Cortex_M3_0:停止目标CPU时出错:(错误-2064 @ 0x0)无法读取设备状态。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包6.0 .576.0)
Cortex_M3_0:JTAG通信错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包6.0 .576.0)
另一方面,“空”示例调试成功,我看到正在闪烁。
您可以从下面的线程看到我的主板:
您是否知道我为什么在TX示例中获得此信息?
此致,
奥努尔