This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC1350STK:TI Linux-Stack 15.4®︎网关示例应用

Guru**** 2768615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350STK, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/583992/linux-cc1350stk-ti-15-4-stack-linux-gateway-example-application

部件号:CC1350STK
主题: CC1350中讨论的其它部件

工具/软件:Linux

您好,

 TI的CC1350    SensorTag是否兼容TI的15.4 堆栈LinuxRegistered网关示例应用

谢谢!

Patricio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该能够修改电路板文件,使TI 15.4 堆栈在CC1350STK上运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅维客页面    有关如何将开箱即用的TI 15.4 堆栈示例应用移植到sensorTag平台的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suyash Jain,

    感谢您的回复。

    我按照wiki的说明操作,尝试在TI资源管理器中实施COP示例:CC1350 LaunchPad->TI 802.15 .4 Stack->协处理器->TI-RTOS->CCS编译器->协处理器->应用程序->COP

    但我发现了两个问题:

    1)步骤(6)显示:"通过将第122行更改为:...,编辑Mac_user_config.h,它与Mac_user_config.c位于同一目录中。"

    #if defined (CC1310EM_7xD_7793)7793)|| defined (CC1310EM_7ID)|| defined (module_CC13XX_7X7)

    但第122行有一个"else (其他)"命令。

    您是否介意用 "#if defined (CC13XX_LAUNCHXL)"的"99"行

    2)步骤(8)说:..."将main.c的第369行编辑为"

    #IF (CONFIG_RANGE_EXT_MODE == APIMAC_HIGH _GAIN_MODE) 

    但文件 main.c只有316行。

    我做错了什么?

    此致

    Patricio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Patricio,

    该移植指南是针对传感器项目定制的。 传感器标签通常由电池供电,充当传感器节点。 COP项目需要连接到主机MCU。 为什么您希望将COP项目移植到sensorTag?

    ~Brocklobsta.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brocklobsta:

    感谢您的回复。

    在项目开始时,我们只有SensorTags用于构建示例应用程序,但在最后几天,我们有一些Launchpad可用作COP。

    再次感谢。

    Patricio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brocklobsta:

    ¿您能否将您提到的定制指南的URL发送给我?

    我有以下链接,但似乎仍然是旧版本。

    谢谢