This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120在205-240Mhz中工作

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/584775/cc1120-cc1120-work-in-205-240mhz

部件号:CC1120

大家好,我测试了CC1120 (从205-240mhz开始)。

e2e.ti.com/.../117.2534万

CHS说:

 对于使用433 MHz/315 MHz参考设计BOM的TX部件I,RX部件 和滤波器具有以下压缩值:L19.11万N,L192/L201 68n,C201/ C191 10p,L193 33nH,C181 10p,L173 62n,C175 10p,L174 62n。 使用 CC1125的BOM ,我不会失去灵敏度和输出功率,但第二个伤害可能需要更多的调整,因为这是-25 dBm (15 dBm输出功率)。 其他损害低于50 dBm。

e2e.ti.com/.../55.6722万

 说:

对于220 MHz,
将不平衡变压器盖C201和C191:从12 pF更改为6.8 pF

recv结果:例如  

205-215mhz  -25dbm

215-220MHz  -26 -27dbm

220-235mhz -28 -29dbm

235-240mhz  -26 -27dbm

如何提高 220-235mhz中的recv信号强度?

我测试了6块板,结果几乎一样,在220-235mhz,最差的recv 信号强度。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能详细说明一下您的测试方式吗? 您如何获得-25 dBm的信号?这个数字是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个测试板使用230MHz SMA短天线,距离为20cm
    发送板组PA_CFG2 = 0x43。 我不确定205-240mhz的输出功率。

    274-320mhz输出功率:
    PA_CFG2 = 0x7F (+16 dBm)
    PA_CFG2 = 0x7A (+15 dBm)
    PA_CFG2 = 0x68 (+10 dBm)
    PA_CFG2 = 0x5C (+5 dBm)
    PA_CFG2 = 0x51 (0 dBm)
    PA_CFG2 = 0x46 (-5 dBm)
    PA_CFG2 = 0x42 (-20 dBm)

    这是我的BOM列表,最常用的是muRata
    C173,68pf
    C174,56pf
    C175,10pF
    C176,5.1件
    C181,C191,C201,10pF
    L172,15nh
    L17.115万nh
    L19.11万nh
    L193,33 nh
    L173,62nh
    L174,62nh
    L192,L201,68nh
    R171,20R


    Recv Board Read RSSI Value (接收板读取RSSI值):
    205-215mhz -25
    215-220MHz -26 -27
    220-225mhz -28-29
    225-235兆赫-29 -30
    235-237马什-27.
    237-240mhz -26.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用这种测量方法,您基本上有许多未知因素:
    —您不知道输出功率
    —您不知道天线的效率

    所以基本上你不知道你在输入时的功率水平。

    请参阅 e2e.ti.com/.../Range-Estimation-for-Indoor-and-Outdoor-Rev1_5F00_17.xlsm中的核对表选项卡 如何调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望在225-235Mhz中改善RSSI
    可能是一些电容,应更改电感。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的观点是,如果不执行受控执行的测试,您就不知道您看到的RSSI是否为预期值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经测试过使用RG178线路直接连接两个板。

    接收板读取RSSI值:225-235仍然是最差的
    205-215mhz -15
    215-220MHz -16 -17
    220-225mhz -18-19
    225-235mhz -19 -20
    235-237毫兹-17
    237-240mhz -16
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出功率列表是否为205-240mhz (如274-320mhz)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我们尚未为此频率范围进行参考设计,因此我们没有PA表。 预期的数字将略高于PA表中274 MHz -320 MHz的数字,略低于169 MHz的数字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我将在户外进行测试。